This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP6EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1827EVM, TMP6EVM, TMP103EVM, TMP116EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1222284/tmp6evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TMP6EVM
主题中讨论的其他器件: TMP103EVMTMP116EVM、TMP1827EVM

您好

请您能否提供 TMP6EVM 的 CE/EU 符合性声明?

我在 TI 网站上找不到它。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们目前没有为 TMP6EVM 提供 CE/EU 符合性声明。

    哈伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的初始回复、请进一步澄清。

    CE/EU 符合性声明对于经过 CE 认证/标记的产品是强制性的。 如果产品符合一项(或多项要求 CE 标志的 CE 指令)、则产品必须具有 CE、才能适应欧盟市场

    请您澄清以下几点:

    1.如果产品没有 CE 认证或标记?

    2.如果没有 CE 认证/标记:

    a) 您是说此产品不是运往欧盟市场吗?

    或  

    b) 该产品是否以某种方式超出 CE 要求的范围?  

    如果后者、请说明此电路板为何不需要 CE。

    重要提示: 我所遇到的德州仪器(TI)的所有类似温度传感器开发工具都已被德州仪器(TI)确定在 CE 标识要求的范围内(并符合相应的 CE/EU 符合性声明)、例如:
    TMP103EVM (T.I CE/EU 符合性声明点击 现已问世)、
    TMP116EVM (《T.I CE/EU 符合性声明》、点击 现已问世 
    TMP1827EVM (请点击"T.I CE/EU 符合性声明" 现已问世)

    3.此 SKU (TMP6EVM)是否通过 USB 电缆出售?

    非常感谢您、提前感谢您的支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    该 EVM 开发于大约5年前、我必须回头看看以获得您的问题的答案。 请给我一天的时间来寻找答案。

    谢谢。

    哈伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    截至目前、TMP6EVM 尚未批准用于 CE/EU。 产品没有 CE 标志。  

    本产品在销售时附带 USB 电缆。

    哈伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jalen

    在您的响应中、您建议不存在 TMP6EVM 的 CE/EU 符合性声明。 您建议该产品不是 CE、我理解 USB 电缆也不是 CE。

    1、符合 CE 标志要求的产品,如果没有 CE 标志,则不适合投放到欧盟市场。

    2.只有在 CE 范围内的产品才能进行 CE 标记/认证。

    3.我们知道 T.I.的其他类似温度传感器开发工具(来自我之前邮件的参考示例)在 CE 认证范围内(和 CE 认证),这将导致此产品也在 CE 认证范围内。

    --> 因此,我认为本产品 TMP6EVM 不适合于欧盟市场,不应该提供给欧盟市场的消费者?

    如果我的理解不正确,请解释 CE 如何不适用于此产品。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    让我看看是否存在生成 DOC 证书的历史记录、或此产品的 CE 标识是否有任何错误。

    哈伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen:

    我希望我在之前的交流中为您提供的示例、其他具有 CE 和 EU 符合性声明的类似板将对您有所帮助。

    我期待着收到您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    是的、我会在获得更多详细信息时与您联系。

    谢谢。

    哈伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    截至目前、TMP6EVM 没有 CE 标识、 不在 CE 范围内、因此没有适用于 TMP6EVM 的 DoC 文档。

    我们确实计划生成此文档、但需要在后端进行一些工作、并且可能需要几个月的时间才能发布该文档。

    哈伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈伦·海

    您能否正确确认我理解了 TI 计划/您先前传递的信息:

    您的意思是 TI 正在 计划获得产品 CE 并提供 EU 符合性声明?  

    如果是、您估计需要几个月才能准备好欧盟符合性声明吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chrsis、

    是的、您正确理解我们将获得产品 CE 并提供 EU 符合性声明。 从现在起、此过程应需要4-6周的时间。

    哈伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈伦·海

    非常感谢您的澄清。

    CE 标识(和欧盟符合性声明)对于已有欧盟规范的产品是强制性的、并需要加贴 CE 标识。
    同样、禁止在其他产品上附加 CE 标识。

    请参阅来源: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/ce-marking_en

    您在上面的邮件中确认该产品属于 CE 范围、并将在大约4-6周内获得 CE 认证。

    因此、我可以理解、除非该产品通过 CE 认证、否则不适合欧盟市场。

    请您确认我的理解是否正确?

    如果不是、请进一步解释。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    您的理解是正确的。

    哈伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈伦·海

    那么、这是否意味着 TI 在完成认证之前停止向欧盟市场提供此产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我们正在围绕同一主题进行循环。 正如我提到的、EVM 将经过 CE 测试、并且将在接下来的几周内提供 DOC。

    在此之前、该产品未经 CE 认证(因为 EVM 上没有 CE 标识)、在认证完成之前不适用于欧盟市场。

    哈伦