主题中讨论的其他器件: TMP103EVM、 TMP116EVM、TMP1827EVM
您好
请您能否提供 TMP6EVM 的 CE/EU 符合性声明?
我在 TI 网站上找不到它。
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
感谢您的初始回复、请进一步澄清。
CE/EU 符合性声明对于经过 CE 认证/标记的产品是强制性的。 如果产品符合一项(或多项要求 CE 标志的 CE 指令)、则产品必须具有 CE、才能适应欧盟市场
请您澄清以下几点:
1.如果产品没有 CE 认证或标记?
2.如果没有 CE 认证/标记:
a) 您是说此产品不是运往欧盟市场吗?
或
b) 该产品是否以某种方式超出 CE 要求的范围?
如果后者、请说明此电路板为何不需要 CE。
重要提示: 我所遇到的德州仪器(TI)的所有类似温度传感器开发工具都已被德州仪器(TI)确定在 CE 标识要求的范围内(并符合相应的 CE/EU 符合性声明)、例如:
TMP103EVM (T.I CE/EU 符合性声明点击 现已问世)、
TMP116EVM (《T.I CE/EU 符合性声明》、点击 现已问世
TMP1827EVM (请点击"T.I CE/EU 符合性声明" 现已问世)
3.此 SKU (TMP6EVM)是否通过 USB 电缆出售?
非常感谢您、提前感谢您的支持、
您好,Jalen
在您的响应中、您建议不存在 TMP6EVM 的 CE/EU 符合性声明。 您建议该产品不是 CE、我理解 USB 电缆也不是 CE。
1、符合 CE 标志要求的产品,如果没有 CE 标志,则不适合投放到欧盟市场。
2.只有在 CE 范围内的产品才能进行 CE 标记/认证。
3.我们知道 T.I.的其他类似温度传感器开发工具(来自我之前邮件的参考示例)在 CE 认证范围内(和 CE 认证),这将导致此产品也在 CE 认证范围内。
--> 因此,我认为本产品 TMP6EVM 不适合于欧盟市场,不应该提供给欧盟市场的消费者?
如果我的理解不正确,请解释 CE 如何不适用于此产品。
谢谢!
哈伦·海
非常感谢您的澄清。
CE 标识(和欧盟符合性声明)对于已有欧盟规范的产品是强制性的、并需要加贴 CE 标识。
同样、禁止在其他产品上附加 CE 标识。
请参阅来源: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/ce-marking_en
您在上面的邮件中确认该产品属于 CE 范围、并将在大约4-6周内获得 CE 认证。
因此、我可以理解、除非该产品通过 CE 认证、否则不适合欧盟市场。
请您确认我的理解是否正确?
如果不是、请进一步解释。
克里斯