This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:can&'t 似乎使该板与演示可视化工具配合使用。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST, DCA1000EVM, AWR1642BOOST, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1230937/iwrl6432boost-can-t-seem-to-get-the-board-to-work-with-the-demo-visualizer

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMAWR1642BOOSTIWRL6432

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

"我正在开始使用毫米波模块 IWRL6432BOOST、我想详细了解配置文件参数以及如何设置这些参数。 与其他 TI 毫米波器件一样、传感估算器不支持该器件、因此很难确切地确定如何设置线性调频脉冲参数并针对我的用例对其进行优化。

很遗憾、我无法访问 DCA1000EVM、因为在我使用此器件时、它们已经很长时间没有库存、所以我想看看我是否可以通过串行方式与它通信、而不必依赖于数据采集板。

毫米波 SDK 手册在确定组件方面非常有帮助、但我似乎无法让该板与演示可视化工具协同工作。
它可以与在 SDK 2.0上运行的 AWR1642BOOST 模块配合使用、但当我将其设置为3.x 时、它无法连接到6432板、尽管我通过 USB 使用了正确的 UART 和 Data com 端口。 你有什么办法可以帮助我解决这个问题吗? 我已将板载开关设置为功能模式(S1.1开启)。
该错误本身描述为演示可视化工具底部信息栏中的状态、表明它已成功连接到其中一个 COM 端口、 但未能连接到第二个、并且它不断在那里循环、而不显示任何其他错误或故障的迹象。

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    以下是我对客户的回应:

    传感估算器  是否 支持6432器件。

    6432器件可与 SDK 配合使用  5.x 。 请使用 SDK 中的存在和运动检测可视化工 具:MMWAVE_L_SDK_05_xx_xx\tools\visualizer\Low_power_visualizer_5.x.x.x

    或者、他们可以使用  工业可视化工具 位于雷达工具箱中: \tools\visualizers\Industrial_Visualizer

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:  

    感谢您的答复。 请查看我们的客户的反馈。

    "感谢您发送此信息。 我知道正常的可视化工具可以工作,我能够使它工作。 但是、我对让 Demo Visualizer 运行更感兴趣、因为这是 TI 发布的唯一允许我输出功能性.cfg 配置文件的程序。 我已经尝试编写我自己的配置文件、但似乎没有工作、我也不知道为什么任一 Visualizer 程序都没有调试输出。

    其次、SDK 3和 SDK 5有何区别?"

    请帮助提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    马尔文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    下面是我对客户的答复:

    如果您使用雷达工具箱中的工业可视化工具、则可以在启动.exe 文件时打开的终端窗口中看到器件的输出。

    您自己编写的配置文件可能无效。 请参见此处的感应估算器: https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWaveSensingEstimator/ 以检查您的值或生成新的配置文件。

    SDK3用于上一代器件、如6843。 SDK5用于我们的新型低功耗器件(包括 IWRL6432)

    希望这对您有所帮助。

    时间