主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM、 AWR1642BOOST、 IWRL6432
大家好、
你好。 我是代表客户发布此查询的。
"我正在开始使用毫米波模块 IWRL6432BOOST、我想详细了解配置文件参数以及如何设置这些参数。 与其他 TI 毫米波器件一样、传感估算器不支持该器件、因此很难确切地确定如何设置线性调频脉冲参数并针对我的用例对其进行优化。
很遗憾、我无法访问 DCA1000EVM、因为在我使用此器件时、它们已经很长时间没有库存、所以我想看看我是否可以通过串行方式与它通信、而不必依赖于数据采集板。
毫米波 SDK 手册在确定组件方面非常有帮助、但我似乎无法让该板与演示可视化工具协同工作。
它可以与在 SDK 2.0上运行的 AWR1642BOOST 模块配合使用、但当我将其设置为3.x 时、它无法连接到6432板、尽管我通过 USB 使用了正确的 UART 和 Data com 端口。 你有什么办法可以帮助我解决这个问题吗? 我已将板载开关设置为功能模式(S1.1开启)。
该错误本身描述为演示可视化工具底部信息栏中的状态、表明它已成功连接到其中一个 COM 端口、 但未能连接到第二个、并且它不断在那里循环、而不显示任何其他错误或故障的迹象。
请帮助提供建议。 感谢您的支持。
此致、
马尔文