主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM、 AWRL6432、AWRL1432 、 AWR1642、AWR1843
您好!
硬件:AWR2944 ES2.0 EVM、DCA1000 EVM
软件:AWR2944 HECR 封装基于 SDK 4.4、Studio CLI、mmWave Studio 3.1
您能否提供一个文档来介绍如何 在使用 AWR2944 HECR 演示时捕获 ADC 原始数据?
我在 Studio CLI/mmWave SDK 4.4/mmWave Studio 3.1中找不到正确的文档
在 Studio CLI 中、文档仅提到 AWR1xxx、而没有提到 AWR2944。
在 mmWave SDK 4.4中、它仅指向 Studio CLI。
在 mmWave Stuido 3.1中、它没有过多提到 AWR2944、我们是否可以像以前一样使用 mmWave Studio + DCA1000? 或者我们必须使用 Studio CLI + DCA1000?
在相关的 E2E 讨论主题中、似乎不再支持使用 mmWave Studio GUI + DCA1000来执行 AWR2944 ADC 原始数据采集、我们不确定它现在是否仍然有效?
基于以上观察、我需要一个文档来介绍使用基于 SDK4.4的 HECR 封装时如何获取 ADC 原始数据。
谢谢你。