This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:AWR2944 HECR 基于 SDK4.4、如何通过 DCA1000捕获 ADC 原始数据?

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432, AWR2944, DCA1000EVM, AWR2944EVM, AWRL6432, AWR1642, AWR1843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1232497/awr2944-awr2944-hecr-based-on-sdk4-4-how-to-capture-adc-raw-data-via-dca1000

器件型号:AWR2944
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMAWRL6432、AWRL1432 AWR1642、AWR1843

您好!

硬件:AWR2944 ES2.0 EVM、DCA1000 EVM

软件:AWR2944 HECR 封装基于 SDK 4.4、Studio CLI、mmWave Studio 3.1

您能否提供一个文档来介绍如何 在使用 AWR2944 HECR 演示时捕获 ADC 原始数据?

我在 Studio CLI/mmWave SDK 4.4/mmWave Studio 3.1中找不到正确的文档

在 Studio CLI 中、文档仅提到 AWR1xxx、而没有提到 AWR2944。
在 mmWave SDK 4.4中、它仅指向 Studio CLI。
在 mmWave Stuido 3.1中、它没有过多提到 AWR2944、我们是否可以像以前一样使用 mmWave Studio + DCA1000? 或者我们必须使用 Studio CLI + DCA1000?
在相关的 E2E 讨论主题中、似乎不再支持使用 mmWave Studio GUI + DCA1000来执行 AWR2944 ADC 原始数据采集、我们不确定它现在是否仍然有效?

基于以上观察、我需要一个文档来介绍使用基于 SDK4.4的 HECR 封装时如何获取 ADC 原始数据。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我们已经发布了 mmWave Studio 来支持 AWR294x 器件。

    https://www.ti.com/tool/download/MMWAVE-STUDIO-2G (03.01.01.00)

    客户可以将此工具与 DCA1000EVM 配合使用来配置和捕获原始 ADC 数据。

    此致、

    吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiten、您好!

    实际上,我已经尝试 https://www.ti.com/tool/download/MMWAVE-STUDIO-2G  (03.01.01.00)几天前,但我不能连接 RS232 COM 端口。
    错误消息类似于:

    设置如下所示:

    除了 XDS-USB 端口、我也尝试了在 AWR2944EVM 上把 USB 插入 FTDI-USB、并使用这些 COM 端口、但它们都无法正常工作。

    这真的很奇怪、因为我可以使用 AWR1642/AWR1843/AWRL1432/AWRL6432来进行 DCA1000采集、但相同的过程不能在 AWR2944上运行...

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我让它工作起来。 根本原因是您无法提前连接 FTDI-USB 端口。 您需要等待 DCA1000和 AWR2944 EVM 复位就绪、然后将 USB 电缆插入 FTDI-USB 端口。 如果您提前连接所有设备、则无法正常工作。