This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:有关 InCabin_LifePresenceDetection 演示中 RampEndTime 设置的问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1231129/awrl6432-question-about-the-rampendtime-setting-in-incabin_lifepresencedetection-demo

器件型号:AWRL6432

您好!

在 radar_toolbox_1_00_01_07\tools\visualizers\InCabin_LifePresenceDetection_GUI\CONFIG_FILE\MINOR_MOTION_Presence 检测.cfg 中、我们可以找到以下设置。

chirpComnCfg 40 0 128 4 63.0 1
线性调频脉冲配置7 26 0 60.0 58.1

我可以获得以下信息。

numOfAdcSamples:128
采样率:2.5MHz
线性调频脉冲 ADC 样本:26
线性调频脉冲结束时间:63us
DfeFirSel:0

在 MMWAVE_L_SDK_05_02_00_02\docs\MotionPresenceDetectionDemo_TuningGuide.pdf 中、您可以看到以下信息。

正如 incabin demo dfeFirSel=0一样、斜坡结束时间应大于 chirpAdcSkipSamples + numOfAdcSamples + 10个样本。

使用 incabin 演示配置、我们可以获得  chirpAdcSkipSamples + numOfAdcSamples + 10个样本= 164个样本。 所需时间为164*(1/2.5)=65.6us。 但 IS 配置中的 chirpRampEndTime 设置为63us、小于65.6us。

请建议我们是否需要增加 incabin 演示配置中的 chirpRampEndTime 设置值?

谢谢。

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好:

    我想你有个好主意。  我在设计该线性调频脉冲配置时使用的工具。  我当时正在使用适用于第一代雷达器件的 rampTimeCalculator、没有意识到所有 ADC 启动时间和额外的斜坡时间最低要求都已更改。   

    在同一文档中、包含了  

    chirpAdcSkipSamples:该参数配置在斜坡的拐点跳过的 ADC 样本数、该拐点控制 ADC 采样开始时间。 建议的跳过样本数最大为(24、3μs×μ s samplingRate)、其中 samplingRate 由100/digOutputSampRate 提供(以 MSPS 为单位)。

    我建议减少 chirpAdcSkipSample、以免我们不得不更改 rampEndTime。  

    此致!

    自贡