您好!
在 radar_toolbox_1_00_01_07\tools\visualizers\InCabin_LifePresenceDetection_GUI\CONFIG_FILE\MINOR_MOTION_Presence 检测.cfg 中、我们可以找到以下设置。
chirpComnCfg 40 0 128 4 63.0 1
线性调频脉冲配置7 26 0 60.0 58.1
我可以获得以下信息。
numOfAdcSamples:128
采样率:2.5MHz
线性调频脉冲 ADC 样本:26
线性调频脉冲结束时间:63us
DfeFirSel:0
在 MMWAVE_L_SDK_05_02_00_02\docs\MotionPresenceDetectionDemo_TuningGuide.pdf 中、您可以看到以下信息。

正如 incabin demo dfeFirSel=0一样、斜坡结束时间应大于 chirpAdcSkipSamples + numOfAdcSamples + 10个样本。
使用 incabin 演示配置、我们可以获得 chirpAdcSkipSamples + numOfAdcSamples + 10个样本= 164个样本。 所需时间为164*(1/2.5)=65.6us。 但 IS 配置中的 chirpRampEndTime 设置为63us、小于65.6us。
请建议我们是否需要增加 incabin 演示配置中的 chirpRampEndTime 设置值?
谢谢。
克里斯