请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6432 主题中讨论的其他器件:AWR6843、 AWRL1432
您好
AWR6843可以使用 ProfileCfg 来单独配置每个 TX 的相位和 TX 退避、并使用 ChirpCfg 来配置每个线性调频脉冲有哪些 TX 活动以及有多少 TX 活动。
AWRL1432仅支持两个 TX 相位(0和180度),SDK 通过设置 chirpTxMimoPatSel 提供可与 TX1、TX2分别具有两个线性调频脉冲和(+、+、-) 的 BPM。 但我想知道、是否有任何可以与 AWR6843类似的方法或 API 可以仅通过(+、+)或(+、-)手动设置 TX1、TX2线性调频脉冲、也可以单独设置退避?