This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:如何控制或配置 TX 活动和相位

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843, AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1227532/awrl6432-how-to-control-or-configure-the-tx-active-and-phase

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件:AWR6843AWRL1432

您好

  AWR6843可以使用 ProfileCfg 来单独配置每个 TX 的相位和 TX 退避、并使用 ChirpCfg 来配置每个线性调频脉冲有哪些 TX 活动以及有多少 TX 活动。

  AWRL1432仅支持两个 TX 相位(0和180度),SDK 通过设置 chirpTxMimoPatSel 提供可与 TX1、TX2分别具有两个线性调频脉冲和(+、+、-) 的 BPM。 但我想知道、是否有任何可以与 AWR6843类似的方法或 API 可以仅通过(+、+)或(+、-)手动设置 TX1、TX2线性调频脉冲、也可以单独设置退避?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    您可以在 C:\ti\mmwave_L_SDK_05_02_00_02\firmware\mmwave_DFP\docs\mmwave_dfp_low_API_documentation.ch 处检查 mmwaveLink API。  该文档中并未显示任何用于手动为每个线性调频脉冲设置相位的 API。  

    请注意、xWRL6432仅支持180的相移、而不支持精细移相器。  因此、手动设置相位没有多大用处。

    此致!

    自贡