https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1236979/tmp235-temperature-sensor
器件型号:TMP235您好!
我正在使用 TMP235从降压转换器的同步开关获取温度反馈。 当我通过外部电源对 IC 进行加热测试时、IC 可以提供正确的读数 、但当转换器开始工作时、IC 输出接近3.3V 的电源输入。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1236979/tmp235-temperature-sensor
器件型号:TMP235您好!
我正在使用 TMP235从降压转换器的同步开关获取温度反馈。 当我通过外部电源对 IC 进行加热测试时、IC 可以提供正确的读数 、但当转换器开始工作时、IC 输出接近3.3V 的电源输入。
尊敬的 Muhamed:
原理图和布局看起来很好。 以下是一些可能有用的建议:
最大负载电容(Cload)应最大1000pF (.001uF)。 现在、看起来您具有0.1uF 的负载、这可能太大。
μF、尝试在外部电源和 VDD 之间添加一个具有0.1 μ F 电容器和100 Ω 电阻器的滤波器、以限制电源噪声。
此外、请查看第8节(应用和实施)和第9节(电源相关建议)以了解更多详细信息。 请告诉我这是否有帮助。
此致!
Rooshi