This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP235:温度传感器

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP235
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1236979/tmp235-temperature-sensor

器件型号:TMP235

您好!

我正在使用 TMP235从降压转换器的同步开关获取温度反馈。 当我通过外部电源对 IC 进行加热测试时、IC 可以提供正确的读数 、但当转换器开始工作时、IC 输出接近3.3V 的电源输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhamed:

    TMP235应具有与温度成正比的输出电压-如果其 Vout 为3.3V、则传感器的读数将高于最大范围。 您提到过通过外部电源加热时、它正在正常工作、这使我相信您的转换器中可能需要更改某些器件。 您能否附上原理图以及传感器如何放置在电路板上?

    此致!

    Rooshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我附上了下面的原理图。 还显示了相对于 FET 的传感器放置位置    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhamed:

    原理图和布局看起来很好。 以下是一些可能有用的建议:

      最大负载电容(Cload)应最大1000pF (.001uF)。 现在、看起来您具有0.1uF 的负载、这可能太大。

    μF、尝试在外部电源和 VDD 之间添加一个具有0.1 μ F 电容器和100 Ω 电阻器的滤波器、以限制电源噪声。  

    此外、请查看第8节(应用和实施)和第9节(电源相关建议)以了解更多详细信息。  请告诉我这是否有帮助。

    此致!

    Rooshi