This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:从 MMWAVEICBOOST 迁移到 XDS110

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1218464/iwr6843aop-moving-from-mmwaveicboost-to-xds110

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOST

您好!

到目前为止、我将使用 IWR6843AOP EVM 和 MMWAVEICBOOST 载板开发目标软件。 使用 RS232通道配置应用程序(CLI 接口)加上额外的 RS232 Tx 数据链路似乎就是我们针对应用进行配置的方法。

为了进行进一步开发、我想使用我们自己的目标硬件、并希望用 XDS110调试探针替换 MMWAVEICBOOST 载板。 将载板替换为 XDS110时、第一步我已将 XDS110调试接口与 MMWAVEICBOOST 载板的14引脚 JTAG 连接器连接在一起。 我还将 XDS110 AUX 功能接口的 Rx 和 Tx 线与 MMWAVEICBOOST 载板的 J5连接器相连。 载板的 DIP 开关 S1.1至 S1.11设置如用户指南"60GHz 毫米波传感器 EVM "的表2.1列" 40引脚 LP/BP"位置"所示。 S1.12被设置为"关"。

我要问的问题是、如何将载板上 J6的引脚9上提供的数据链路与 XDS110相连? 我曾尝试在 XDS110上使用扩展连接器、但在查看器软件上没有收到任何数据、就像我将 MMWAVEICBOOST 载板用作调试器时那样。

感谢您的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们正在研究您的问题。 请给我们几天时间联系您。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下 EVM 用户指南和开关位置。

    https://www.ti.com/lit/ug/swru546e/swru546e.pdf

    它需要配置正确的开关设置、以将信号连接到正确的连接器。

     

    当 VIO 不存在时、不应连接 JTAG (特别是复位期间 JTAG I/O 由外部 USB 电源驱动)。

    对于外部 XDS110、应在置位正确的 SOP 后连接 JTAG。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否清楚我在上一封信中的解释。 具体思路是使用外部 XDS110调试探针运行 OOB 示例。 我不知道如何将 MSS LOGGER 输出连接到外部 XDS110。

    感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的道歉。 现在我理解了这个问题、感谢您的澄清。

    有关扩展头上的相应引脚、请参阅《XDS110调试探针用户指南》。 表2似乎表示引脚17。 这是您使用的引脚吗? 我认为您可能还需要 GND 连接。 请检查原理图确认适当的 GND 引脚。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然无法通过外部 XDS110调试探针使 MSS 记录器数据链路正常工作。 我已经尝试将 MMS 记录器信号(在以前的照片上标有蓝色圆圈)连接到 XDS 的多个输入、但运气不好。 OOB 的 CLI 的第一个 RS232通道在外部 XDS110上运行良好。 使用 MMWAVEICBOOST 载板上的 XDS、串行(CLI 和 MSS logger)通道都可以。 由于我没有  MMWAVEICBOOST 板的原理图、因此我不知道 MSS LOGGER 信号与板载 XDS 芯片的哪个引脚连接。 您知道板载 XDS 芯片和外部 XDS110探针是否使用了相同的芯片吗?  

    谢谢

    阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、  

    MMWAVEICBOOST 原理图可 在此处的 "设计文件"下找到。 我们退一步讲、如何验证 UART 是否正常工作。  

    OOB CLI 的第一个 RS232通道在外部 XDS110上运行良好。

    您是将演示代码刷写到器件、还是将.cfg 文件发送到器件并启动雷达? 请告诉我。  

    我还认为您的 S1.11设置不正确。 S1.11关闭后、SOP 引脚连接到40引脚连接器、但您似乎没有在 J6上使用这些引脚。  请确认。  

    此致、

    约什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢原理图。 如果在 mmwciboost 上使用 XDS110、则  MSS LOGGER 信号 会路由到 XDS 芯片的引脚25 "U7RX"。  

    在 外部 XDS110调试探针的扩展连接器上 、引脚17上有"GPIO (PC4)、UART7 RX"可用。 我已经尝试使用该引脚、但记录器数据没有直接到达信号查看器、就像使用 MMWAVECIBOOSTER 载板上的 XDS 一样。 我已通过示波器确认从 J6 (MMWASVECIBOOST 板)的引脚9连接到 XDS110扩展探头的引脚17的导线上存在记录器数据。  

    关于您的问题、我确认是通过连接到外部 XDS110的 AUX 接口的 RX TX 信号向雷达芯片发送 CLI。 CLI 通信运行正常:

    控制台显示传感器已正常启动。  

    请告诉我可以尝试什么。  

    谢谢

    阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、  

    很抱歉耽误你的时间。 我在研究它。 请允许我再在24小时内回复。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、  

    我对拖延时间过长表示诚挚的歉意,这个问题似乎管理不当。 您仍在此处寻求指导、还是问题得到了解决?

    此致、

    约什