Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, IWRL6432BOOST, UNIFLASH, SYSCONFIG
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1238746/iwrl6432-flashing-device
器件型号:IWRL6432Thread 中讨论的其他器件:、 UNIFLASH、 SysConfig
大家好!
一些背景信息:我目前正在评估 IWRL6432、并且创建了自己的电路板。 我在提出此电路板时遇到了一些问题、因此我将尝试缩小潜在问题的范围。
我们在电路板上没有使用 XDS110。 相反、我们有自己的独立调试板、可通过 FTDI 芯片将 USB 转换为 UART。 因此、当使用低功耗可视化工具刷写我们的电路板时、我们必须手动指定 COM 端口、因为我们不使用 XDS。 然后、我们将.appimage 文件刷写到器件上、与我们在 IWRL6432Boost EVM 中成功使用的该文件是相同的。 刷写时、我们看到 UART 线路(绿色为 UART-RX、黄色为 UART-TX)上有活动。

然后、可视化工具显示刷写已成功:


我想在此明确说明成功意味着什么:
是否执行了任何验证来确认.appimage 是否已成功存储在外部闪存中?
或者它只是将.appimage 写入闪存并且一旦完成写入、它就会自动假定它已经成功?
3.既然上面说的是成功的,我们是否可以假设我们在这个板上使用的外部闪存是兼容的,并且工作正常? 外部闪存是否确认它已成功接收到.appimage?
4.我们将 MX25R1635F 用于外部闪存、而您的 EVM 使用 MX25V1635FZNQ03。 MX25R1635F 和 MX25V1635FZNQ03看起来是兼容的、不需要在固件中进行任何更改即可确保兼容性?
非常感谢您提供宝贵意见。