This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:来自 PCB 的表面波形伪影

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1240609/iwr6843aop-surface-wave-artifact-from-pcb

器件型号:IWR6843AOP

大家好、我想咨询 PCB #02封装表面波形伪影的相关信息、网址为

https://www.ti.com/lit/er/swrz092b/swrz092b.pdf?ts=1687374962979

如果您访问此链接、将会找到如下所示的内容:

 

如果 PCB 尺寸如上图所示较大、则必须钻孔。 这真的很必要吗?

我将在1个 PCB 上使用2个 IWR6843AOP 进行功能安全认证。

如果是、它会如下图所示。 奇怪的形状出现了。 还有其他好主意吗?

实际上、我问这个问题的原因是、在噪声方面、TI 参考板和定制板之间存在差异。

存在一种现象、即定制电路板的噪声更大且无法找到热图。

我想知道这是否真的是 PCB 形状造成的。 我会等待您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我们正在调查您的问题、很快就会回复您。"

    此致

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将会等待。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    如果电路板的外形尺寸较大、则需要进行切割。 您的屏幕截图中显示的器件位置是合适的。 您还可以尝试将器件彼此相邻放置(具体取决于您要将天线放置在的位置)、但请确保它们不靠近 PCB 的边缘。

    此致

    安盖特