This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:无法使用 mmWave Studio 连接到 DCA1000

Guru**** 2545650 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1239126/dca1000evm-unable-to-connect-to-dca1000-using-mmwave-studio

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:AWR1843BOOST

尊敬的 TI 支持:

我无法使用 mmWave Studio 连接到 DCA1000 EVM 和 AWR1843BOOST。 更具体地说、我无法连接 RS232步骤。 我使用的是 Windows 11、并已安装 FTDI 驱动程序、Matlab 运行时引擎、XDS 仿真软件和 mmWave Studio。 我能够使用演示可视化工具单独使用 AWR 板(图片见下文)。 您能否指导我在与 DCA1000连接时可能存在什么问题? 下面是我尝试过的东西:

-用于 DCA 和 AWR 板的独立电源5V 2.5A、并将开关切换到直流插孔。 (图片见下文)

-将以太网 IP 更改为192.168.33.30 (图片见下图)

-将 SOP 切换到模式2 [SOP0关闭、SOP1关闭、SOP2打开]。 (图片见下文)

-也尝试了[SOP0关闭, SOP1关闭, SOP2在开],因为我看到了一些论坛的答案。

谢谢。

纳库尔