主题中讨论的其他器件:AWR1843BOOST、
尊敬的 TI 支持:
我无法使用 mmWave Studio 连接到 DCA1000 EVM 和 AWR1843BOOST。 更具体地说、我无法连接 RS232步骤。 我使用的是 Windows 11、并已安装 FTDI 驱动程序、Matlab 运行时引擎、XDS 仿真软件和 mmWave Studio。 我能够使用演示可视化工具单独使用 AWR 板(图片见下文)。 您能否指导我在与 DCA1000连接时可能存在什么问题? 下面是我尝试过的东西:
-用于 DCA 和 AWR 板的独立电源5V 2.5A、并将开关切换到直流插孔。 (图片见下文)
-将以太网 IP 更改为192.168.33.30 (图片见下图)
-将 SOP 切换到模式2 [SOP0关闭、SOP1关闭、SOP2打开]。 (图片见下文)
-也尝试了[SOP0关闭, SOP1关闭, SOP2在开],因为我看到了一些论坛的答案。
谢谢。
纳库尔