This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM95071:温度误差超出数据表限制

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM95071
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1244337/lm95071-temperature-error-exceeds-data-sheet-limits

器件型号:LM95071

我们收到了一批新的 LM95071CIMF/NOPB

DC 为2303+5和 批次代码3017340EM3。

我们发现温度误差远大于图5中所示的+1°C。

之前几批产品中没有出现这个问题。

这是我们测量的值、电路图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jurgen:

    可以肯定的是、电路是否有任何其他变化、或者只有 LM95071才更新为新器件?  此外、这些器件是从授权经销商处购买还是直接从 TI 购买?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddy:

    未作任何其他更改。 我们在第一批产品失败后订购两次。 这些部件由 Mouser 和 Arrow 提供。 两个交付都具有相同的生产日期代码/批次代码。

    同时、我们移除了 EMC 滤波器(R10/C7/Fe1)。 没有改进...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我们获得了另一批次采用不同日期/批次代码:

    它能正常工作??!!!

    DC 是2243+5/批次代码是2287205EM2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    于尔根

    我想对这些器件进行故障分析。  您当地的 FAE 应尽快联系并告知后续步骤。