请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM95071 我们收到了一批新的 LM95071CIMF/NOPB
DC 为2303+5和 批次代码3017340EM3。
我们发现温度误差远大于图5中所示的+1°C。
之前几批产品中没有出现这个问题。
这是我们测量的值、电路图
。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.