This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:汽车级1.8V QSPI 闪存 MX25U1632F 是否可用于 AWRL6432?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1243046/awrl6432-can-the-automotive-grade-1-8v-qspi-flash-mx25u1632f-be-used-for-awrl6432

器件型号:AWRL6432

您好、TI 专家。

 我的客户正在使用 AWRL6432、并想知道 AWRL6432可以使用哪个1.8V Q 级闪存? 我们从 TI 应用手册中了解到: " 毫米波传感器支持的闪存型号(修订版 D)"有一个非常接近的部分" MX25U1633FZUI "可以支持1.8V、但不是汽车 Q 级(见下图)。 TI 对1.8V 汽车级闪存有任何建议吗?

  

 或者,我们找到另一部分" MX25U1632F "汽车1.8V 闪存、其规格已在下面的 PDF 文件中附加。 TI 能否帮助检查是否可以使用该器件?

e2e.ti.com/.../MX25U1632FAutomotive.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我会检查一下、并在星期一之前提供回复。

    此致、
    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    从规格来看、它似乎可以工作。 但是、校准图像可能存在问题。 校准图像会检查特定的 Macronix 设备。 我正在检查这是否已更新。 这里的另一个注意事项是 Q 位。

    此致、
    凯文