请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6432 您好、TI 专家。
我的客户正在使用 AWRL6432、并想知道 AWRL6432可以使用哪个1.8V Q 级闪存? 我们从 TI 应用手册中了解到: " 毫米波传感器支持的闪存型号(修订版 D)"有一个非常接近的部分" MX25U1633FZUI "可以支持1.8V、但不是汽车 Q 级(见下图)。 TI 对1.8V 汽车级闪存有任何建议吗?

或者,我们找到另一部分" MX25U1632F "汽车1.8V 闪存、其规格已在下面的 PDF 文件中附加。 TI 能否帮助检查是否可以使用该器件?