请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2243 主题中讨论的其他器件:TMP102-Q1、 TDA2、TMP102、TMP112、 IWR6843
我们注意到、2芯片和4芯片级联图像雷达参考设计都有专门的温度传感器(TMP102-Q1)。
我们想知道它是否真的必要? 因为这两种传感器都是 AWR2243。 MCU TDA2可以自行读取温度并报告。
谢谢
线性
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们注意到、2芯片和4芯片级联图像雷达参考设计都有专门的温度传感器(TMP102-Q1)。
我们想知道它是否真的必要? 因为这两种传感器都是 AWR2243。 MCU TDA2可以自行读取温度并报告。
谢谢
线性
尊敬的 Li -
此外-由于您要使用 AWR2243、因此如果您有兴趣尝试一下、有一个 TI 温度传感器足够薄、足够小、可以安装在器件下方、而不是使用距离 AWR 器件有一定距离的 TMP102或 TMP112。
请参阅有关此主题的应用手册、其中使用了 IWR6843: https://www.ti.com/lit/an/snia043a/snia043a.pdf?