This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:汽车雷达设计中的温度传感器需求

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP102, TMP112, TMP102-Q1, AWR2243, IWR6843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1241506/awr2243-temperature-sensor-need-in-automotive-radar-design

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件:TMP102-Q1TDA2、TMP102、TMP112、 IWR6843

我们注意到、2芯片和4芯片级联图像雷达参考设计都有专门的温度传感器(TMP102-Q1)。

我们想知道它是否真的必要? 因为这两种传感器都是 AWR2243。 MCU TDA2可以自行读取温度并报告。

谢谢

线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不是必需的。 您可以使用内部温度传感器。

    此致、

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 AWR2243数据表中、可以看到"GPADC 结构用于测量内部温度传感器的输出、 这些测量的准确度是±7°C"、真的那么糟糕吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、内部温度传感器精度为+/- 7C。  

    此致、

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li -  

    此外-由于您要使用 AWR2243、因此如果您有兴趣尝试一下、有一个 TI 温度传感器足够薄、足够小、可以安装在器件下方、而不是使用距离 AWR 器件有一定距离的 TMP102或 TMP112。  

    请参阅有关此主题的应用手册、其中使用了 IWR6843: https://www.ti.com/lit/an/snia043a/snia043a.pdf?