This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP411:外部温度传感器读数错误

Guru**** 1489745 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP411-Q1, TMP411
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1247555/tmp411-wrong-readout-of-the-external-temperature-sensor

器件型号:TMP411

嗨、

我们设计了 TI DLP 参考板 (TMP411-Q1)的定制型号、用于读取 DLP 中的内置温度传感器。

目前、我们正在使用 TI Light Crafter GUI 来控制和读出 TI 板和我们板的传感器值。

我们只能正确读出 TMP411的内部温度传感器。

对于外部温度、看起来存在偏移。

电路板上电后、我们始终得到0°C 的温度、经过一段操作时间(DLP 会变暖、尚未测量、但会猜测 DLP 温度将大于30°C)、外部温度读数也会增加。  

w 在我们的板原理图上检查了很多次、没有看到任何问题。

我们还针对不同电路板使用了相同的电路、该电路在该电路板上运行良好。

您是否知道会导致此类行为的原因?

 非常感谢

最好的克里斯托夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    状态寄存器中 OPEN 位的状态是什么?

    我的最初想法是您有一个开放的焊点。 报告的温度可能随温度较高时的漏电流而升高。 OPEN 位表明器件出现了故障、并且远程温度不真实。

    与参考设计相比、您的设计可能还具有过大的寄生电容。 远程 传感器 无法处理大量电容;请参阅数据表中的图6。

    远程结对 EMI 很敏感、但是它们往往在 EMI 出现时报告一个正温度误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    状态寄存器为0x88 (Open bit = 0;Rlow=1)、直到外部温度>0°C、然后它为0x80 (Open bit =0;Rlow=0;Rhigh=0)。

    因此、  该差分开关上看起来存在过多的寄生电容。 通道。

    由于其他原因、我们需要对该板进行新修订、因此我们还将对布局进行改进。

    非常感谢

    最好的克里斯托夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以花时间通过示波器捕获 D+引脚上的测量活动、我可以确认是否存在过大的电容。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、肯定会、在我休假回来之后测量 D+引脚。

    谢谢