请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMAG5170-Q1 大家好、
"Gain_Value"表示"Gain 值介于0和2之间。 增益的计算方式为 "表7-23中的"用户输入的值/1024"默认值。 MAG_GAIN_CONFIG 寄存器字段说明。" 但是、 "8.2.2详细设计过程"显示了"增益调整值是介于0和1之间的小数。" 哪一个是正确的?
例如、考虑到 Bx 增益配置为增益的两倍、那么我们是否将"Gain_selection"设置为"2h"、将"Gain_Value"设置为"0h"、正确吗?
此致、
大内町