This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170-Q1:GAIN_VALUE:0~2或0~1?

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1247630/tmag5170-q1-gain_value-0-2-or-0-1

器件型号:TMAG5170-Q1

大家好、  

"Gain_Value"表示"Gain 值介于0和2之间。 增益的计算方式为 "表7-23中的"用户输入的值/1024"默认值。 MAG_GAIN_CONFIG 寄存器字段说明。" 但是、 "8.2.2详细设计过程"显示了"增益调整值是介于0和1之间的小数。"  哪一个是正确的?

例如、考虑到 Bx 增益配置为增益的两倍、那么我们是否将"Gain_selection"设置为"2h"、将"Gain_Value"设置为"0h"、正确吗?

此致、
大内町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi-San,

    用于增益调整的寄存器设置为11位值、当计算 为 "用户输入的值/1024"时、该值的范围为0-2。

    谢谢。

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、  

    如果我们要将 Bx 增益配置为增益的两倍、我们是否 要将"gain_selection"配置为"1h:x 轴被选中"、将"gain_value"配置为"7FF h"、正确吗?

    此致、
    大内町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi-San,

    没错。

    谢谢。

    斯科特