This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:无法在 RViz (ROS)中查看数据

Guru**** 2546850 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1246698/awr1843boost-unable-to-view-data-in-rviz-ros

器件型号:AWR1843BOOST

尊敬的所有人:

我使用的是 AWR1843BOOST。

我一直在尝试根据 用户指南在 RViz 中可视化 Pointcloud2数据

很遗憾、我无法在可视化工具中查看任何点云、并显示错误消息" 无法从帧[/ti_mmwave_0]转换为帧[ti_mmwave_pclc] '。 当我回应这个主题,我可以清楚地看到,数据正在发布的主题。

我的操作系统: Ubuntu 20.04.6 LTS

ROS 版本: Noetic

      

PIC1:RViz 中没有数据点(注意左下角的错误消息)

PIC2:使用的启动文件:1843_MULTI_3D_0.LAUNCH 以及 bin 文件:xwr18xx_mmw_demo.bin (在../ROS_DRIVER/src/ti_mmWave_rospkg/bin 中)和当前正在运行的 ROSTOP。

PIC3:我回显主题/ti_mmwave/radar_scan_PCL_0时接收到的数据。

Pic4:使用在线可视化工具运行相同的.bin 文件。

提前感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitin:

    我们将帮助您就该主题与合适的专家取得联系。 他们会在一天内回复你。 非常感谢您的耐心!

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误了时间、由于休假造成沟通有误。

    所以问题似乎出在 ROS 端、因为传感器似乎工作正常。 我首先建议的是拥有 ROS 软件包的最新版本、如 PCL 和 TF2。 另一个可能是研究1843启动文件调用的 RViz 文件、并检查与毫米波传感器提供的 RScan 消息交互的区域

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。

    下载固件的软件。 我将"frame_id"值从"/ti_mmwave_0"更改为"ti_mmwave_0"、这解决了 我的错误。