This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP390:TMP390的内部方框图是什么?

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1249230/tmp390-what-is-the-internal-block-diagram-of-tmp390

器件型号:TMP390

您好! TI 专家,

     我想知道 TMP390温度开关的内部方框图是什么? 您能提供吗?
    因为在设计电路图时、我很担心触发温度保护后输出会很低。 当对关断进行控制时、VDD 电源将在断电过程中再次输出高电平、导致系统无法关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我目前还没有可以跟大家分享的功能方框图。 不过、TMP390的输出为开漏且低电平有效。 因此、如果器件的电源低于工作条件、器件将关闭、输出引脚将恢复到高阻抗状态。

    您能否澄清一下传感器的电源是否也由关断电路控制?  

    此致、

    西蒙·罗哈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon,   

    感谢您的回答。
    是的、到传感器的电源也由关断电路控制、此电路目前被设计成一个纯粹的硬件信号来关断系统。
    所以我认为 TMP390的断电逻辑需要得到确认、因为目前还没有其他可用的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon,

    我有一个问题、也就是说、OUTA 和 OUTB 引脚输出为漏极开路、需要连接到电源的上拉电阻器、所以我在设计原理图时不能添加上拉电阻器?

    期待您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    是的、TMP390输出引脚是开漏的、因此、您必须 在输出引脚上添加一个上拉电阻器。 如果电源引脚低于工作条件、传感器将关闭。 我建议使用待机电压来保持传感器开启。 因此、只有当温度恢复到安全/稳定的状态时、输出才会变为高电平。

    此致、

    西蒙·罗哈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon,

    在规范的电源部分、根据书面说明 TMP390的工作电流小于1uA、但我有两个问题。
    1.转换电流 CONV=250uA、该转换电流意味着什么? 这是否意味着在 TMP390触发温度动作后、工作电流会增加到大约250uA?
    2.上拉电阻 RPA 和 RPB 的标称值为10K、但没有最大值。 这是否意味着最大值没有上限? 例如、100K 或1M 适用吗? 因为我需要增大上拉电阻以降低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    转换电流是 TMP390从电源拉取的电流、同时器件进行内部温度转换。 转换的典型持续时间为0.65ms。 转换后、TMP390进入待机模式 、其电源电流典型值为0.25uA。 更重要的是、根据产品说明书、平均静态电流的最大规格为1uA。 我建议将平均静态电流参数用于功耗计算、因为它可以为您提供 TMP390已通电时最大功耗的良好近似值。

    回答正确、您可以根据功耗参数选择上拉电阻器的值。 但请记住、使用更高的上拉电阻值时、您的响应时间将受到更高的 RC 系数的影响。  

    此致、

    西蒙·罗哈斯