您好! TI 专家,
我想知道 TMP390温度开关的内部方框图是什么? 您能提供吗?
因为在设计电路图时、我很担心触发温度保护后输出会很低。 当对关断进行控制时、VDD 电源将在断电过程中再次输出高电平、导致系统无法关断。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Simon,
在规范的电源部分、根据书面说明 TMP390的工作电流小于1uA、但我有两个问题。
1.转换电流 CONV=250uA、该转换电流意味着什么? 这是否意味着在 TMP390触发温度动作后、工作电流会增加到大约250uA?
2.上拉电阻 RPA 和 RPB 的标称值为10K、但没有最大值。 这是否意味着最大值没有上限? 例如、100K 或1M 适用吗? 因为我需要增大上拉电阻以降低功耗。
您好、JH:
转换电流是 TMP390从电源拉取的电流、同时器件进行内部温度转换。 转换的典型持续时间为0.65ms。 转换后、TMP390进入待机模式 、其电源电流典型值为0.25uA。 更重要的是、根据产品说明书、平均静态电流的最大规格为1uA。 我建议将平均静态电流参数用于功耗计算、因为它可以为您提供 TMP390已通电时最大功耗的良好近似值。
回答正确、您可以根据功耗参数选择上拉电阻器的值。 但请记住、使用更高的上拉电阻值时、您的响应时间将受到更高的 RC 系数的影响。
此致、
西蒙·罗哈斯