This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-L-SDK:使用 AWRL6432、HWA、有关直流估算和直流消减特性的问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432, MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1248646/mmwave-l-sdk-with-awrl6432-hwa-question-about-dc-estimation-and-dc-subtraction-feature

器件型号:MMWAVE-L-SDK
主题中讨论的其他器件:AWRL6432

您好、Champs:

AWRL6432 HWA (v1.2)支持 直流估算和直流减法 特性。

[Q1]那么、对于当前适用于 xWRL6432的 MMWAVE-L-SDK、这些功能是否受支持?

[Q2]如果尚未支持这些功能、何时将支持这些功能、您是否对此有规划?

此致、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden:

    是的、对于第一代 SDK、我们使用 calibDcRangeSig CLI 命令来控制直流估算和消除。   

    HWA 仍应具有可用于此功能的相同逻辑。  但是  、我没有在 SDK L 中的演示代码中找到可以实际提供此功能的任何 CLI 命令。   

    我将对这个主题进行更多的研究、并在本周结束前与您联系。  

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden:

    该直流估算和消除功能未作为 SDK 5.3.0.2的一部分实现。  但我们计划很快在 mySecSW 上提供该工具。   

    顺便说一句,我将在假期的未来10天。   

    此致!

    自贡