请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MMWAVE-L-SDK主题中讨论的其他器件:AWRL6432、
您好、Champs:
AWRL6432 HWA (v1.2)支持 直流估算和直流减法 特性。
[Q1]那么、对于当前适用于 xWRL6432的 MMWAVE-L-SDK、这些功能是否受支持?
[Q2]如果尚未支持这些功能、何时将支持这些功能、您是否对此有规划?
此致、
海登
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Champs:
AWRL6432 HWA (v1.2)支持 直流估算和直流减法 特性。
[Q1]那么、对于当前适用于 xWRL6432的 MMWAVE-L-SDK、这些功能是否受支持?
[Q2]如果尚未支持这些功能、何时将支持这些功能、您是否对此有规划?
此致、
海登