This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170D-Q1:TMAG5170D-Q1 X 轴最大角度误差

Guru**** 1624230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1251157/tmag5170d-q1-tmag5170d-q1-max-angle-error-x-y-axes

器件型号:TMAG5170D-Q1

X-Y 轴在-40°C 至85°C 温度范围内的最大角度误差是多少? 在数据表中、仅给出了典型值、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:

    感谢您在传感器论坛发帖。

    总角度误差取决于系统和测试条件。 这些典型值是25°C 以及特定范围(10)和 CONV_AVG (101b)设置下的值。

    正如 数据表 第节中所述、 9.1.5角度测量过程中的误差计算 、角度测量过程中的相关误差源包括灵敏度误差、偏移、噪声、轴间不匹配、非线性、 温度范围内的漂移、使用寿命范围内的漂移等。 角度误差计算工具 用于估算角度测量期间的总误差。

    此致、

    杰西