请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMAG5170D-Q1 X-Y 轴在-40°C 至85°C 温度范围内的最大角度误差是多少? 在数据表中、仅给出了典型值、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
X-Y 轴在-40°C 至85°C 温度范围内的最大角度误差是多少? 在数据表中、仅给出了典型值、