主题中讨论的其他器件: OPT3001
您好、TI 团队、
我们使用 TI 的 选件3004 ALS 使用 Ambarella CV25处理器。 我们正在使用驱动程序代码- "opt3001.c" 它的负载是完美的。
我们使用 GPIO 44作为中断,并在设备树中进行配置。
器件树配置-
opt3001@44{
兼容="ti、opt3001";
寄存器=<0x44>;
INTERRUPT-PARENT =<&GPIO>;
中断=<44 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
};
但引脚不具有中断功能。
还提供 lsiio 命令的值
# lsiio
器件001:opt3001
设备002:e4003000.ADC
设备000:主设备
触发000:e4003000.adc-dev2
请进行检查并提供一个解决方案、以将 GPIO 用作中断。
谢谢。
阿比拉姆