This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3004:opt3004的中断不工作

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001, OPT3004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1250206/opt3004-interrupt-is-not-working-for-opt3004

器件型号:OPT3004
主题中讨论的其他器件: OPT3001

您好、TI 团队、

我们使用 TI 的 选件3004 ALS 使用 Ambarella CV25处理器。 我们正在使用驱动程序代码- "opt3001.c" 它的负载是完美的。

我们使用 GPIO 44作为中断,并在设备树中进行配置。

器件树配置-

opt3001@44{
                兼容="ti、opt3001";
                寄存器=<0x44>;
                INTERRUPT-PARENT =<&GPIO>;
                中断=<44 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
            };

但引脚不具有中断功能。

还提供 lsiio 命令的值

# lsiio
器件001:opt3001
设备002:e4003000.ADC
设备000:主设备
触发000:e4003000.adc-dev2


请进行检查并提供一个解决方案、以将 GPIO 用作中断。

谢谢。
阿比拉姆


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhiram:

    不幸的是、在 MCU 方面、我们无能为力。

    对于 OPT3004、您是否可以在将范围放在 INT 引脚上时读取 i2c 配置寄存器以查看其是否已正确启用?

    哈伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen:

    感谢您的回复。

    现在、我们在执行以下命令后将获得中断。

    回波1 > IN_LIGHTNASE_THRESH_FALLING_EN

    但在此执行之后、我们无法​​使用以下命令读取传感器结果值

    Cat IN_照明_输入

    这会导致如下所示的误差

    "Cat:读取错误:设备或资源繁忙"

    是否有可能​​在中断发生时启用中断并读取产生的照度值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Megha、

    当中断值发生时、有可能启用中断并读取产生的照度。 根据您提供的信息、这似乎是 MCU 而不是 OPT3004器件的问题。 MCU 论坛将能够进一步帮助您进行调试。

    哈伦