在我们的4芯片级联雷达上、其中一个电路板有一个 AWR2243、但会出现以下问题。
它高达错误代码125、根据这些文档、这意味着"请求了 TX 功率运行时间校准、但引导时间
未执行校准"
这是我们早期的工程样片批次、一个雷达上只有一个 AWR 芯片存在这个问题、而且这个问题也有些间歇性(有时还可以)。
我们正在努力找出问题的根本原因、并希望 TI 专家提供意见。
谢谢!
线性
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在我们的4芯片级联雷达上、其中一个电路板有一个 AWR2243、但会出现以下问题。
它高达错误代码125、根据这些文档、这意味着"请求了 TX 功率运行时间校准、但引导时间
未执行校准"
这是我们早期的工程样片批次、一个雷达上只有一个 AWR 芯片存在这个问题、而且这个问题也有些间歇性(有时还可以)。
我们正在努力找出问题的根本原因、并希望 TI 专家提供意见。
谢谢!
线性
您好!
1) 1)检查是否启用了 RX IQMM 的引导时间校准位。
2) 2)检查是否启用了 Tx 功率校准的引导时间校准位(位9)或未在 AWR_RF_INIT_CALIBRATION_CONF_SB 中启用
3) 3)您能否让我们知道校准后的确切状态标志值是多少。
4) 4)如果失败、则可以检查启用标志的状态以确保校准已启用。
错误的原因是未进行引导时间校准。 我们现在需要检查为什么间歇性丢失。
谢谢。
Pradipta.