This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:quot;未执行引导时间校准"错误

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1250982/awr2243-boot-time-calibration-was-not-performed-error

器件型号:AWR2243

在我们的4芯片级联雷达上、其中一个电路板有一个 AWR2243、但会出现以下问题。

它高达错误代码125、根据这些文档、这意味着"请求了 TX 功率运行时间校准、但引导时间
未执行校准"

这是我们早期的工程样片批次、一个雷达上只有一个 AWR 芯片存在这个问题、而且这个问题也有些间歇性(有时还可以)。

我们正在努力找出问题的根本原因、并希望 TI 专家提供意见。

谢谢!

线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    1) 1)请检查是否启用了引导时间校准。

    2)还在引导时间校准后检查状态标志、以查看 Tx 功率校准是否成功。  

    3)如果是根据 ICD (接口控制文档),请检查您的 API 编程顺序。

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    我们已启用和检查引导时校准、但结果显示 Tx 功率校准和 RX IQMM 校准失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)检查是否启用了 RX IQMM 的引导时间校准位。

    2) 2)检查是否启用了 Tx 功率校准的引导时间校准位(位9)或未在 AWR_RF_INIT_CALIBRATION_CONF_SB 中启用

    3) 3)您能否让我们知道校准后的确切状态标志值是多少。  

    4) 4)如果失败、则可以检查启用标志的状态以确保校准已启用。

    错误的原因是未进行引导时间校准。 我们现在需要检查为什么间歇性丢失。  

    谢谢。

    Pradipta.