主题中讨论的其他器件: IWR6843AOP
我很好奇在 IWR6843AOPEVM 等平台上使用 BPM-MIMO 的优点/缺点。
关于 MIMO 雷达的应用报告指出、BPM-MIMO 应具有一些(10 log10 (N_TX)) SNR 优势、但未提及任何缺点。 在两个 TX 上进行传输需要消耗更多电能、但也缩短了总传输时间。 这是否意味着最大速度也会减小? 还会有哪些缺点呢? 由于演示可视化中的任何默认配置中都不包含 BPM、因此我假设仍有一些理由需要考虑使用 TDM-MIMO。
此外、我还没有看到任何、但有一个使用 BPM-MIMO 和 OOB 演示的 IWR6843AOP 示例 CFG。