This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-DSP-EVM:MMWCAS-DSP-EVM 物体检测问题

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWCAS-RF-EVM, TIDEP-01012, MMWCAS-DSP-EVM, AWR1843, AWR2243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1248416/mmwcas-dsp-evm-mmwcas-dsp-evm-object-detection-issue

器件型号:MMWCAS-DSP-EVM
主题中讨论的其他器件: AWR1843、MMWCAS-RF-EVM 、TIDEP-01012 AWR2243

您好!

我正在使用 MMWCAS-DSP-EVM 检测2个金属水瓶(高反射率)、这2个水瓶距离雷达传感器仅130cm。 不过、从 mmWaveStudio 后处理图中的"4chip_CASCAAD_MIMO_EXAMPLE_EXAMPLE"文件夹中的脚本"cascade_mMIMO_signalProcessing.m"、以及我编写的 MATLAB 脚本、我认为没有检测到它们。 我试图放大距离-速度 图和距离-方位角图、但在130cm 的范围内未检测到任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不小心插入了3张重复的图片,只是忽略其中的两张。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要向团队内部核实这一点。 我们将在下周早些时候与您讨论此问题。

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chennan:

    该配置演示旨在检测汽车、两轮车、行人等物体。 从水瓶反射的信号较弱,因此,从其外表看,它最终合并到了本底噪声中。  

    • 您是否能够隔离测试环境、以使瓶子的信号不会受到近端问题的影响?
    • 您是否可以使用角反射器代替进行评估?

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    我尝试使用另一个单芯片雷达 AWR1843来检测与此场景中所用相同的水瓶、但这种雷达有效且具有高反射率。 目前我没有角反射器、但我将尝试隔离测试环境以查看它是否起作用。

    此致、

    Chennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chennan:

    请务必告诉我。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaushik:

    我尝试在隔离测试环境中针对4种不同的情况检测一个物体、这些情况是距离雷达传感器1米、2米、3米和3.5米、两者之间是15度。 前两种情况下的雷达无法检测到物体、但在后两种情况下可以精确检测到物体。  

    我可以认为 MMWCAS-RF-EVM 在近场物体检测方面不是很稳健吗? 但为什么会这样呢? 我认为雷达没有最小检测距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图收集更多的数据集,它似乎所有的结果是相当相似的,它根本没有意义。 每次开始捕获之前、我都会    在 Lua 脚本中更改 capture_directory ="" 来创建一个新文件夹来存储数据、因此不太可能 使用相同的数据进行后处理。

    数据采集过程的详细过程:

    1. 首先运行 Lua 脚本 Casable_Configuration_MIMO.Lua 以加载雷达配置。

    2.运行 Lua 脚本 Casace_Capture.Lua 以 捕获数据。

    3.检查 WinSCP 中的/mnt/ssd 目录,查看是否创建了 与步骤5相同名称的新文件夹,并确保数据存储在此新文件夹中。

    4.将文件传输到我的笔记本电脑进行后处理。

    5.更改 Lua 脚本中的变量"capture_directory"  Casace_Capture.Lua 并移动目标对象以更改测试环境。

    我重复上述过程3次,测试环境的图片如下所示。

    a.测试环境1 (2个物体放置在距离传感器约3米的位置)

    B.测试环境2 (2个物体彼此非常靠近放置)

    C.测试环境3 (一个物体放置在3米远的位置、另一个物体放置在5米远的位置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chennan:

    您能否告诉我您的线性调频脉冲设计的最大距离和距离分辨率定义是什么?

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    根据文档"设计指南:采用级联毫米波传感器的 TIDEP-01012成像雷达参考设计"、MIMO 配置的最大范围为150m。

    距离分辨率可以通过等式 c/(2B)计算得出、此等式等于  0.0475.  

    此外、Casable_Configuration_MIMO.lua 中定义的线性调频脉冲配置如下所示、我将帧数更改为3、将线性调频脉冲数更改为64、并将其余参数保留为默认值。

    本地个人资料_indx        =  0
    本地 start_freq         = 77                 -- GHz
    局部斜坡           =  79                -- MHz/us
    本地 IDLE_TIME         =  5                ——我们
    本地 ADC_START_TIME       =  6                ——我们
    本地 ADC_样本        =  256               --每个线性调频脉冲的样本数
    本地采样频率        = 8000                -- ksps
    本地斜坡结束时间       =  40                ——我们
    本地 Rx_GAIN          = 48                 -dB
    本地 tx0OutPowerBackoffCode   =  0
    本地 tx1OutPowerBackoffCode   =  0
    本地 tx2OutPowerBackoffCode   =  0
    局部 Tx/0相位移器      =  0
    局部 TX1相位移器      =  0
    局部 Tx2相位移位器      =  0
    本地 txStartTimeUSec      =  0
    本地 hpfCornerFreq1       =  0                - 0:175KHz、1:235KHz、2:350kHz、3:700kHz
    本地 hpfCornerFreq2       =  0                - 0:350kHz,1:700kHz,2:1.4MHz,3:2.8MHz

    --帧配置  
    本地启动啁啾_TX       =  0
    本地结束线性调频脉冲 TX        =  11
    本地 nchirp_loops        = 64                 --每帧的线性调频脉冲数
    本地 nframe_master       =  3                --主机的帧数
    本地 nframe_slave       =  3                --从机帧数
    本地帧间间隔   =  100               -- ms
    本地触发延迟       =  0                ——我们
    本地虚拟线性调频脉冲        =  0    
    本地 TRIG_LIST         = {12、2}            -1:软件触发器,2:硬件触发器

    此致、

    Chennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    在 Lua 脚本"Cascade_capture"中,我注意到我设置了 "n_files_allocation = 0 ;" ,这可能会导致在切换文件时帧丢失。 我不确定这是否是问题的原因。

    此外、以 Lua 脚本编写的此参数说明如下:  
    - n_files_allocation :是要在 SSD 上预分配的文件数。
    --   这通过在切换文件时不丢失帧来提高捕获可靠性。
    ---   的缺点是每个文件是固定的2047 MB ,即使捕获的帧数较少。
    --   根据需要捕获的文件大小(大小_per_FRAME*数量_of_FRAMES )预分配所需的文件数量
     
    此外、您能否详细解释最后一句话?
    此致、
    Chennan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chennan:

    • 您能否确认您是否观察到此过渡的边界处的框架掉落到不同的文件?
    • 您的分辨率估算似乎不正确。 对于150m 的最大距离、分辨率将远大于4.5cm。 您能检查一下吗? 在任何情况下、您都需要确保可以根据此值解析测试中的对象或降低分辨率。
    • 最后一条语句意味着要分配的文件数将根据预期的总数据大小来确定、即假设您捕获100个大小为1MB 的帧、 然后、您需要预先分配1个文件、因为1个文件可容纳高达2GB 的数据。  

    此致、
    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    我认为 MMWCAS-RF-EVM 有两种模式(MIMO 和 TXBF)、并且我使用 MIMO 规格。 对于 MIMO 规格、本文档"设计指南:采用级联毫米波传感器的 TIDEP-01012成像雷达参考设计"中规定了150m 的最大距离、其距离分辨率为60cm。 但是、我不知道如何 从我的角度获得该距离分辨率、距离分辨率仅与带宽有关、在 mmWaveStudio 中该带宽为3159.44MHz。  如果我想使用 MMWCAS-RF-EVM 进行短距离检测、是否可以问我应该配置哪些参数或设置?

    此致、

    Chennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chennan:

    我会建议您浏览以下文档。

    https://www.ti.com/lit/an/swra553a/swra553a.pdf

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    我已经浏览了您提供的文档、Casable_Configuration_MIMO.lua 脚本中的默认参数适用于短距离应用。 这些参数是:

    斜率           =  79MHz/us  
    斜坡结束时间       =  40us  
    采样频率        =  8000ksps
    因此、可以通过以下公式计算带宽:  
    带宽= SLOP*RAMP_END_TIME = 3160 MHz
    因此、使用以下2个公式
    最大距离为15.2m、距离分辨率为0.0474m。
    是这样吗?
    此致、
    Chennan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我曾尝试收集一些新数据、但后处理结果与几天前获得的结果仍然非常相似(对象的位置不会改变)、尽管测试环境完全不同。

    此致、

    Chennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、测试环境中没有物体、但在多个帧的所有4个器件中仍检测到物体。 。

    此致、

    Chennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chennan:

    这确实很奇怪。 我不确定您的周围是否有任何与2.5ish m 处检测到的物体相对应的东西? 墙可能是什么? 如果您完全阻挡雷达视场、该观察结果是否一致? 例如、 将 金属 板放置在该板的正面。

    在您对瓶子进行实验之前,我建议您释放测试环境中所有可能的杂波。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

     我将把一块金属板放在该板的前面、我将尝试一下。

    此外、软件和固件版本是否会导致问题? 我对    AWR2243 器件的四器件级联阵列使用 mmwavestudio 2.1.1.0和 mmWave DFP 2.2.4.0。

    此致、

    Chennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是 由软件版本导致的、我应该使用 mmWave studio 3.0.0.14。