This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:上电时间序列和工作电流相关的问题

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1251880/iwr6843aop-question-about-the-power-on-time-sequence-and-the-working-current

器件型号:IWR6843AOP

您好、TI 团队、

对于 不同电源电压下的上电时间序列和工作电流、我们有一些疑问、具体细节如下:

1) 1)对于1.0V、1.2V、1.8V 和3.3V 电源轨、每个电压需要多大的电流?

2) 2)对于1.0V、1.2V、1.8V 和3.3V 电压上电和断电的时间序列有什么要求?

谢谢。

此致