请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOP 您好、TI 团队、
对于 不同电源电压下的上电时间序列和工作电流、我们有一些疑问、具体细节如下:
1) 1)对于1.0V、1.2V、1.8V 和3.3V 电源轨、每个电压需要多大的电流?
2) 2)对于1.0V、1.2V、1.8V 和3.3V 电压上电和断电的时间序列有什么要求?
谢谢。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、
对于 不同电源电压下的上电时间序列和工作电流、我们有一些疑问、具体细节如下:
1) 1)对于1.0V、1.2V、1.8V 和3.3V 电源轨、每个电压需要多大的电流?
2) 2)对于1.0V、1.2V、1.8V 和3.3V 电压上电和断电的时间序列有什么要求?
谢谢。
此致
您好!
1.请查看下面电源端子的最大电流额定值。
2. 我相信您在提到唤醒顺序时提到的是1.0V、1.2V、1.8V 和3.3V 的时序。 请查看下面提供的电源时序。
如需更多信息、请参阅 IWR6843AoP 数据表。 IWR6843AOP 单芯片60至64Ghz mmWave 传感器天线封装(AOP)数据表(修订版 B)(TI.com)
此致
安盖特