请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843ISK 您好!
以下是关于 IWR6843ISK 器件使用方法的几个问题。
1 -有哪些实际应用已部署 IWR6843ISK? 我确实看到过很多将此器件用于学术工作的研究论文、但我还没有看到这种传感器的任何商业应用。
2-是否有可以在成功地现场部署 IWR6843ISK 器件时共享的公有域链接和其他资源?
感谢你的帮助。
此致...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
以下是关于 IWR6843ISK 器件使用方法的几个问题。
1 -有哪些实际应用已部署 IWR6843ISK? 我确实看到过很多将此器件用于学术工作的研究论文、但我还没有看到这种传感器的任何商业应用。
2-是否有可以在成功地现场部署 IWR6843ISK 器件时共享的公有域链接和其他资源?
感谢你的帮助。
此致...
你好。
1 -已经部署了 IWR6843ISK 的一些实际应用程序是什么? 我确实看到了很多使用此设备进行学术工作的研究论文,但我尚未看到此传感器的任何商业应用。[/引述]IWR6843ISK 通常用于在60GHz 雷达空间中运行的工业应用。 这包括门感应、障碍物检测、占用检测、手势识别和生命体征检测等应用。 您可以 在此处找到我们的更多示例项目。
2 -在 IWR6843ISK 设备的成功现场部署上是否可以共享任何公有域链接和其他资源?E2E 是一个技术论坛、此问题不在支持范围内。
此致、
桑托什
[/quote]