This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:在现实世界中的成功部署和用法

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1246920/iwr6843isk-successful-deployments-and-usages-in-the-real-world

器件型号:IWR6843ISK

您好!

以下是关于 IWR6843ISK 器件使用方法的几个问题。

1 -有哪些实际应用已部署 IWR6843ISK? 我确实看到过很多将此器件用于学术工作的研究论文、但我还没有看到这种传感器的任何商业应用。

2-是否有可以在成功地现场部署 IWR6843ISK 器件时共享的公有域链接和其他资源?

感谢你的帮助。

此致...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    1 -已经部署了 IWR6843ISK 的一些实际应用程序是什么? 我确实看到了很多使用此设备进行学术工作的研究论文,但我尚未看到此传感器的任何商业应用。[/引述]

    IWR6843ISK 通常用于在60GHz 雷达空间中运行的工业应用。  这包括门感应、障碍物检测、占用检测、手势识别和生命体征检测等应用。  您可以 在此处找到我们的更多示例项目。

    2 -在 IWR6843ISK 设备的成功现场部署上是否可以共享任何公有域链接和其他资源?

    E2E 是一个技术论坛、此问题不在支持范围内。

    此致、

    桑托什

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Santosh 的信息。 TI 演示列表很好地说明了潜在应用的范围以及该传感器的检测能力。

    此致、
    卡格里