This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112-Q1:-40°C 以下的温度测量

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116, TMP112, TMP117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1252794/tmp112-q1-temperature-measurement-below--40-degrees-c

器件型号:TMP112-Q1
主题中讨论的其他器件:TMP112TMP117、TMP116

与之有关的人员
我们希望在系统中使用 TMP112器件。 除所有其他参数等外、我们还想知道该器件是否会在-40°C 以下继续工作、或者它是否会完全失速。
此外、如果器件继续工作、精度会发生什么情况?

非常感谢

迈恩斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meyns、您好!

    尽管这低于-40C 的建议运行条件、但根据下面所示的最大运行条件表、器件将在低至-55 C 的温度下继续运行。 然而、在建议的工作条件之外使用器件可能会降低器件的可靠性并缩短使用寿命。 有关建议运行条件和绝对最大运行温度参数需要哪些参数的更多信息、请参阅以下应用报告。

    在精度方面、由于温度低于建议的工作条件、TI 不保证低于-40C 的温度误差规格。 不过、通过查看数据表中的温度误差与温度特性图、您可以了解低温条件下温度误差随温度降低而上升的趋势。

    您是否计划在-40°C 以下持续使用此器件? 如果是、您可能需要考虑查看我们的一些 I2C 温度传感器、它们的温度低至-55C、以了解建议的工作条件。 例如、TMP117具有更宽的工作温度范围和更高的精度。 我还建议查看我们的 高可靠性目录。 此处列出的器件通常具有更宽的温度范围、此目录还可以帮助您为您的系统找到更多器件。  

    此致、
    西蒙·罗哈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好 Simon (或者我应该在美国对您说"下午好"?)

    感谢您的回答。 它提供了一些指导。 我们不打算在这些非常低的温度下持续使用器件、但可能需要在某些情况下满足这些要求。 我们确实了解 TMP117、但在我们的环境(ZA)中、此器件的价格过高、无法达到我们真正想要的目标。

    非常感谢

    米纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mynard:

    感谢您的澄清、如果您目前正在寻找价格类似的替代方案、TMP116N 绝对合适。 此器件的建议工作温度范围为-55°C 至150°C。 请参阅以下比较表、包括一些高可靠性温度传感器:


    此致、

    西蒙·罗哈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon

    好的、认为 TMP116适合该工作的功率。 因此、我们将使用 TMP116AIDRVT。