主题中讨论的其他器件:TMP112、 TMP117、TMP116
与之有关的人员
我们希望在系统中使用 TMP112器件。 除所有其他参数等外、我们还想知道该器件是否会在-40°C 以下继续工作、或者它是否会完全失速。
此外、如果器件继续工作、精度会发生什么情况?
非常感谢
迈恩斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Meyns、您好!
尽管这低于-40C 的建议运行条件、但根据下面所示的最大运行条件表、器件将在低至-55 C 的温度下继续运行。 然而、在建议的工作条件之外使用器件可能会降低器件的可靠性并缩短使用寿命。 有关建议运行条件和绝对最大运行温度参数需要哪些参数的更多信息、请参阅以下应用报告。
在精度方面、由于温度低于建议的工作条件、TI 不保证低于-40C 的温度误差规格。 不过、通过查看数据表中的温度误差与温度特性图、您可以了解低温条件下温度误差随温度降低而上升的趋势。
您是否计划在-40°C 以下持续使用此器件? 如果是、您可能需要考虑查看我们的一些 I2C 温度传感器、它们的温度低至-55C、以了解建议的工作条件。 例如、TMP117具有更宽的工作温度范围和更高的精度。 我还建议查看我们的 高可靠性目录。 此处列出的器件通常具有更宽的温度范围、此目录还可以帮助您为您的系统找到更多器件。
此致、
西蒙·罗哈斯