This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP432:TMP432/431/442/512上电复位 THERM 限制寄存器/标准温度模式

Guru**** 1499540 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP442, TMP464, TMP431, TMP512
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1253646/tmp432-tmp432-431-442-512-power-on-reset-therm-limit-registers-standard-temperature-mode

器件型号:TMP432
主题中讨论的其他器件:TMP431、TMP442、 TMP512、TMP464

大家好、  

我正在  标准温度模式下寻找最高100°C THERM 限制寄存器的上电复位值。  

对于 TMP431/432、A B 版本标准温度仅为85°C;C&D 版本支持高达105°C 的温度、然而、这是一种单通道解决方案。  

 

我没有看到 TMP442/512中写入的此类限制、请建议是否根据客户请求推荐这两个器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMP442和 TMP512是不错的选择、但它们都没有高于100C 的默认值。 TMP442 不提供警报或热功能。 TMP512的默认限制为85C。 如果客户正在寻找 THERM 高限制的多通道解决方案、我建议使用  TMP464。 TMP464是一款具有 125C 默认限制的四通道远程操作。

    此致、

    梅里迪斯·麦克让