请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP432 主题中讨论的其他器件:TMP431、TMP442、 TMP512、TMP464
大家好、
我正在 标准温度模式下寻找最高100°C THERM 限制寄存器的上电复位值。
对于 TMP431/432、A B 版本标准温度仅为85°C;C&D 版本支持高达105°C 的温度、然而、这是一种单通道解决方案。
我没有看到 TMP442/512中写入的此类限制、请建议是否根据客户请求推荐这两个器件。