This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:跌倒检测警报消息传递系统硬件和软件

Guru**** 1135440 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, MMWAVEICBOOST, IWR6843AOPEVM, CC3220S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1252484/iwr6843aopevm-fall-detection-alert-messaging-system-hardware-and-software

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPMMWAVEICBOOST、、、 CC3220S

你(们)好!

我正在开展一个项目、为老年人设计跌倒检测系统、当检测到跌倒时、向护理人员/家人发送短信。 我最近购买了 IWR6843AOP 评估模块和  MMWAVEICBOOST 承载卡、到目前为止 、我已经用3D_PES_COUNT_68xx_DEMO 二进制文件刷写了 IWR6843AOPEVM、以运行3D_People_Counting 实验以及跌倒检测 GUI。 我对演示的传感功能很满意、因此下一步我要做的就是发送警报短信。

在此阶段、我将尝试使用 Wi-Fi 作为通信协议。 我的问题有两个部分:

  1. 如前所述、我目前拥有 IWR6843AOPEVM 和 MMWAVEICBOOST。 我可能还需要哪些其他硬件来启用传感器并对 其进行编程、以便在检测到同一 Wi-Fi 网络上的护理人员/家庭成员设备跌倒时向其发送消息?
  2. 是否有任何适用于 TI 硬件的软件可用于在事件触发后发送 SMS 消息? 我遇到的问题是使用 Temboo 并调用 Twilio API 在事件触发后发送 SMS 消息、但我无法100%确定这是否适用于我当前使用的硬件(此处是 Temboo 示例的链接: https://temboo.com/hardware/ti/send-sms)。

作为参考、TI 的这段视频(www.youtube.com/watch

感谢任何指导/帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的时间。 我理解您项目的目标。  

    1. IWR6843AOP 和 MMWAVEICBOOST 没有 WIFI 功能、因此需要连接一些支持 WiFi 的器件。 您可以 在此处查看我们的 WiFi 产品系列。 如果您对 WiFi 设备有任何疑问、请向 WiFi 群组发布问题
    2. 我不熟悉 Temboo 或 Twiro API、但在您共享的示例中、似乎使用了 CC3220S 进行 WiFi 通信。  CC3220S Launchpad (和其他)应提供通过串行协议(UART、SPI 等)连接 IWR6843AOP/MMWAVEICBOOST 或与之通信的功能。

    我还将指导您参考我们的 WIFI 数据传输示例。 该用例与您的用例略有不同、但这是我们使用 TI 毫米波传感器与连接器件配合使用的唯一示例。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,我来看看!