请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM 主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP、 MMWAVEICBOOST、、、 CC3220S
你(们)好!
我正在开展一个项目、为老年人设计跌倒检测系统、当检测到跌倒时、向护理人员/家人发送短信。 我最近购买了 IWR6843AOP 评估模块和 MMWAVEICBOOST 承载卡、到目前为止 、我已经用3D_PES_COUNT_68xx_DEMO 二进制文件刷写了 IWR6843AOPEVM、以运行3D_People_Counting 实验以及跌倒检测 GUI。 我对演示的传感功能很满意、因此下一步我要做的就是发送警报短信。
在此阶段、我将尝试使用 Wi-Fi 作为通信协议。 我的问题有两个部分:
- 如前所述、我目前拥有 IWR6843AOPEVM 和 MMWAVEICBOOST。 我可能还需要哪些其他硬件来启用传感器并对 其进行编程、以便在检测到同一 Wi-Fi 网络上的护理人员/家庭成员设备跌倒时向其发送消息?
- 是否有任何适用于 TI 硬件的软件可用于在事件触发后发送 SMS 消息? 我遇到的问题是使用 Temboo 并调用 Twilio API 在事件触发后发送 SMS 消息、但我无法100%确定这是否适用于我当前使用的硬件(此处是 Temboo 示例的链接: https://temboo.com/hardware/ti/send-sms)。
作为参考、TI 的这段视频(www.youtube.com/watch
感谢任何指导/帮助。
谢谢!