请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254247/awr2243-35-sa_rap_16
器件型号:AWR2243主题中讨论的其他器件: IWR2243、 AWR1243
安全手册:AWR1243、AWR2243和 IWR2243安全手册修订版1.00l.pdf
我们在产品设计中使用 AWR2243:
SA_RAP_16 安全功能是在 HFT = 0时实现的。 这意味着没有假定硬件容错(根据 IEC 61508)。
HFT 的意思是什么? 如何理解这一要求? 在之前的说明中、假设 FTTI = 100ms